This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC80004:DAC80004/msp430fr2311

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80004, MSP430FR2311, ENERGIA, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827609/ccs-dac80004-dac80004-msp430fr2311

器件型号:DAC80004
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311DAC81416ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试评估 DAC80004并将其连接到 msp430fr2311

我使用 C 来控制 DAC80004、但 它没有输出。

是否  有任何 DAC80004 SPI 通信驱动程序代码可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronghao、

    我没有该器件的具体示例。  您可以查看 DAC81416的以下 Energia 代码:

    如果您愿意、您可以共享 SPI 命令和您已经实现的代码的范围截图、我们可以看到我们是否可以解决此问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢、非常感谢您的支持。

    我已经解决了我的问题

    此致!

    周荣豪