This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80输出端的输出电阻器

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842569/dac38rf80-output-resistors-at-output-of-dac38rf80

器件型号:DAC38RF80

尊敬的 TI:

我们在设计中使用 DAC38RF80、这是一种单端输出 DAC。

我对 DAC38RF80评估板输出上使用的电阻器有疑问。

这些电阻器的用途是什么? 它们是用作衰减器还是具有其他用途?

对于 DAC38RF80、输出功率级别为0dBm @2.1GHz、功率级别随着输出频率的增加而降低。

我们没有使用任何放大器来提高 DAC 输出的功率水平。

那么、我的问题是、我们能否仅使用交流耦合电容器而不使用这些电阻器将 DAC 的输出端直接连接到 SMA 连接器?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉利特:

    简而言之、您可以去掉这些电阻器并直接连接到 SMA 连接器或其他器件。

    这些组件是 PI 焊盘衰减器、匹配选项或三阶滤波器的占位符。  正如您所注意到的、我们通常不会将其用于任何用途、并且绕过了电路。

    请注意、平衡-非平衡变压器周围需要5600pF 电容和0.3pF 电容;平衡-非平衡变压器制造商建议使用这些值来维持宽带阻抗。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    感谢您的快速回复。

    我们使用的 DAC38RF80具有集成平衡-非平衡变压器。 我认为这一建议的5600pf 电容值适用于与具有差分输出的 DAC 搭配使用的平衡-非平衡变压器、而需要使用外部平衡-非平衡变压器将信号转换为单端信号。

    对于集成了平衡-非平衡变压器的 DAC38RF80、是否有任何建议的输出电容值?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉利特:

    是的。  好的地方。  我的零部件被弄乱了。  无需特定的交流耦合电容值。  选择最适合您的工作频率的一个。

    -RJH