This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:需要将1k 电阻器与 NCO 和 OVR 信号串联

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839564/adc12dj3200evm-need-of-1k-resistor-in-series-with-nco-and-ovr-signals

器件型号:ADC12DJ3200EVM

尊敬的 TI:

我能否知道在缓冲器输出端将1k 电阻器与 NCO 和 OVR 信号串联使用的原因?

由于我们还在应用中使用电平转换器、因此需要知道我们是否还需要将这些1k 电阻器与 NCO 或 OVR 信号串联?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们将查看您的问题、并尽快回复您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yusuf,

    请更新此信息。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    您是否将 NCO 引脚和 OVR 引脚连接到 FPGA?  

    您能否分享原理图的部分并说明这些引脚是如何连接的?

    此致、

    Neeraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    是的、我们将 ADC 的 NCO 和 OVR 引脚连接到 FPGA。

    下面是显示 NCO 和 OVR 信号的电平转换器的原理图。

    电平转换器的 A 侧连接到 ADC、B 侧通过 FMC 连接器连接到 FPGA。

    我们的设计中未使用任何1k 电阻器、但在 TI 评估板中、1k 电阻器与 NCO 和 OVR 信号串联使用。 我们无法理解使用1k 电阻器背后的原因。

     我们是否还需要在设计中使用1k 电阻器?

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    您不需要1k 电阻器。 这是在 EVM 上完成的、因为我们有两种方法可以使用跳线和 FTDI 芯片来控制 ADC 上的 NCO 引脚。 1k 作为两种控制方法之间的间隔。   

    此致、

    Neeraj  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您提供的有用信息。

    谢谢、

    Lalit