This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258IPHPREP

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828326/ads1258-ads1258iphprep

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

 任何人都可以告诉我、我们是否可以使用 ADS1258IPHPREP 通过 RTD 和热敏电阻进行温度测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mashesha、

    我不明白为什么您无法使用 ADS1258进行 RTD 或热耦合测量。 如果您需要测量多个传感器、自动扫描多路复用器可能会派上用场。 此外、ADS1258还允许外部基准输入、因此 RTD 测量可以是比例式的。

    主要的不便之处是需要外部放大器和电流源。 如果您的所有传感器都是类似类型的、那么您可能不需要提供太多的可编程增益或电流幅度来激励 RTD。 但是、如果您需要更多的可配置性、那么像 ADS124S08这样的解决方案可能是更好的现成解决方案。