This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:RST 引脚,容易受到干扰

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8864, ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827821/ads8664-rst-pin-easy-to-be-disturbed

器件型号:ADS8664
主题中讨论的其他器件:ADS8864

各位专家、您好!

我的客户正在评估 ADS8664并发现 ADS8864易于复位。您能检查他们的设计并帮助评论如何改进这一点吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue Tang、您好!

    PIN2 (/RST/PD)是否仅通过 R263和 C285连接到 GND_AD? 在该引脚2上是否观察到任何干扰信号?

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    它们还使用 MCU IO 来控制 ADS8664的 RST。 但他们认为这不是由 MCU 引起的。 这发生在他们的终端客户中、 输入范围发生了变化。 例如,它们在开始时设置为+-10V,但在运行一段时间,后,它会改回默认的0-5V。 如果 MCU 复位、则应重新设置 ADC 参数。  

    根据  数据表、他们认为 ADS8664的 RST 时序太短、只有400ns、 他们还尝试增加 RC 值、但无法完全避免。  

    他们想知道是否有一种软件方法来增加 RST 时序或 机制来避免这种情况发生[MCU 未复位、但 ADC 已达到最大值]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue Tang、您好!

    由于需要在/RST/PD 引脚上实现逻辑低电平状态才能实现复位、因此该引脚应连接到逻辑高电平(DVDD)、因此 EVM 板上显示了一个很好的示例。 因此  、建议将 R263连接到 DVDD、而不是 GND_AD。 此外、如果可以更改、则将低电平脉冲时间延长400ns 以上、以实现预期复位。

    此致、

    戴尔