主题中讨论的其他器件:ADS8864、
各位专家、您好!
我的客户正在评估 ADS8664并发现 ADS8864易于复位。您能检查他们的设计并帮助评论如何改进这一点吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yue Tang、您好!
PIN2 (/RST/PD)是否仅通过 R263和 C285连接到 GND_AD? 在该引脚2上是否观察到任何干扰信号?
此致
戴尔
Dale、
它们还使用 MCU IO 来控制 ADS8664的 RST。 但他们认为这不是由 MCU 引起的。 这发生在他们的终端客户中、 输入范围发生了变化。 例如,它们在开始时设置为+-10V,但在运行一段时间,后,它会改回默认的0-5V。 如果 MCU 复位、则应重新设置 ADC 参数。
根据 数据表、他们认为 ADS8664的 RST 时序太短、只有400ns、 他们还尝试增加 RC 值、但无法完全避免。
他们想知道是否有一种软件方法来增加 RST 时序或 机制来避免这种情况发生[MCU 未复位、但 ADC 已达到最大值]
Yue Tang、您好!
由于需要在/RST/PD 引脚上实现逻辑低电平状态才能实现复位、因此该引脚应连接到逻辑高电平(DVDD)、因此 EVM 板上显示了一个很好的示例。 因此 、建议将 R263连接到 DVDD、而不是 GND_AD。 此外、如果可以更改、则将低电平脉冲时间延长400ns 以上、以实现预期复位。
此致、
戴尔