This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10-Q1:抽头寄存器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842392/tpl0401a-10-q1-wiper-register

器件型号:TPL0401A-10-Q1
主题中讨论的其他器件:DAC43401

大家好、

刮水器寄存器保存写入命令时的值、但该值是否定期更新?

例如、是否存在寄存器值和电阻设置因噪声或其他因素而异的情况?

如果寄存器写入和电阻器设置仅在发出 I2C 写入命令时进行、我认为可能是这样的。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    发出写入命令后、TPL0401将内部开关设置为所需的抽头点、然后进入稳定状态。  之后没有基于时钟的行为。  唯一的噪声是来自电阻梯和电源的热噪声。

    请注意、如果您的应用允许、您可以考虑我们的新 DAC43401器件。  下面是一个简短的技术手册、介绍了如何将 DPOT 替换为精密 DAC:http://www.ti.com/lit/an/slaa906/slaa906.pdf

    谢谢、

    Paul