This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:电源测试点故障

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842156/ads1298-power-supply-test-points-failure

器件型号:ADS1298

我的 ADS1298电路板工作正常、从软件可以看出所有的功率测试点值都是正确的。  但是、当我今天为 MMB0电路板供电时、蓝色的光段显示"8."、这是异常的。  软件会告知"下载失败...重置硬件"。  TP7、TP10和 TP6不正确:TP7=+7V (应为+5V)、TP10=+3.3V (应为+1V)和 TP6=+0.4V (应为-2.5V)。  我认为这是电源问题。  请告诉我这里发生了什么以及如何解决?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、苏州、

    这听起来像是电路板上的组件可能已损坏。 如果您还没有、我建议检查所有跳线位置以确保没有移动任何东西、并通过按下 MMB0上的复位按钮来重置电路板。 电路板是否承受过任何严苛的电气应力? 电网电源突然关闭/打开、人机触摸 ESD 等都可能是一个问题。 我看到电路板位于木桌上、有一个 ESD 安全工作空间可能会对未来有所帮助。  

    我建议探测电路板上的其他点、以尝试隔离问题并查看它是否确实是损坏的 IC。 使用我签名中 BIOFAQ 中的 MMB0原理图、遵循电压总线'。   

    如果无法解决此问题、很遗憾您可能需要订购新电路板。