This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:具有较低电压轨的内部基准

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828552/dac7562-internal-reference-with-lower-voltage-rail

器件型号:DAC7562

根据数据表、您可以使用内部基准获得2.5V (增益1x)或5V (增益2x)的完整输出范围。 当 VDD 低于5V (如3.3V)时会发生什么情况? 我怀疑2.5V 范围不受影响、但这应该影响5V 范围(当增益为2倍时)。 该跨度是否会线性地降低到曾经的 VDD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您是正确的、2.5V 范围可以、但当接近电源值时、5V 范围会开始削波。  LSB 大小仍与5V 范围相同、但最大输出电压将限制在大约3.3V   

    DAC 输出与电源电压之间的差值称为"余量"。  需要注意的是、如果器件在输出端具有电流负载、则可能需要一些余量。  电流负载越大、所需的余量就越大。  实际上、如果有负载、您将无法在输出上获得精确的3.3V 电压、您可能会得到3.3V 减去几百毫伏。

    谢谢、
    Paul