This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于 HART 输入

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842281/dac7760-about-hart-in

器件型号:DAC7760

您好!

如果未使用 HART 输入功能、能否使 HART 输入端子保持断开状态?
还是最好通过22nF 连接到模拟 GND?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有发现引脚悬空的任何问题、 不过、作为一种预防措施、输入端子是一个高阻抗节点、可能会根据您的 PCB 布局等拾取辐射效应。我建议将引脚 AC 耦合到 GND。