This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:DAC5687模拟输出电阻器计算

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828058/dac5687-dac5687-analog-output-resistors-calculation

器件型号:DAC5687

您好!

我使用的是 DAC5687。 我使用的 IOVDD = 1.8V。

我在 DAC 生成和模拟输出方面遇到问题。

当我将24.9欧姆的 A 上拉电阻加至3.3V 时、我看到 DAC 输出电压为0.5Vp-p

我看到的信号为0.5Vp-p、但当我在24.9欧姆之后放置0欧姆串联电阻时、在0欧姆的末尾看不到任何输出。   

该芯片是否能够承受 IOVDD =1.8V 的电压?

请帮助获取模拟输出。

谢谢

Prasanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanthi、

    我们的一位器件专家正在研究这一问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanthi、

    本应用手册的第3.3节介绍了 DAC 的预期输出。  

    http://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    此致、

    Neeraj