This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:DAC -40℃至125℃

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7571, DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842187/dac7571-dac--40-to-125

器件型号:DAC7571
主题中讨论的其他器件: DAC60501

是否有任何器件与 DAC7571引脚对引脚℃℃?相同、但工作温度范围为-40 ̊ C 至125 ̊ C、或者有任何建议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 您可以查看 DAC60501。

    请告诉我、您是否需要有关此方面的进一步支持。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC