This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:200mA 的拉电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC900, DAC38J84, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842091/dac900-source-current-for-200ma

器件型号:DAC900
主题中讨论的其他器件: DAC38J84THS3091

尊敬的 TI 专家

我正在寻找 DAC、(__LW_AT__源电流架构)、它可以支持200mA 电流

DAC900 +放大器能否支持此功能?

您对此有什么参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qianqian、

    THS3091放大器可提供+/-250mA 电流。 TI 参考设计使用此器件并将 DAC38J84与之结合使用。 随附了设计文档。 我建议您联系放大器论坛、了解有关您的请求的更多信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2311.Arb-Waveform-TI-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助~

    DAC 看起来太贵~

    我们不需要如此大的采样率~

    您能给我一个 更便宜 的 DAC 吗?

     例如 DAC900/THS5651A ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这两种方法都可以。 我会再次查看放大器论坛、以了解哪一个最适合他们建议的放大器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~~

    期待您的回复~