This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC102S085:关于 RFEin 的压降。

Guru**** 2529950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840903/dac102s085-about-the-voltage-drop-at-rfein

器件型号:DAC102S085

你(们)好。

REFIN 端子电压从4.6V 变为4.8V。
你有什么理由吗?

但是、当我更换设备时、它工作正常(5V 稳定)。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的查询。 假设您的 VA 为5V、我怀疑 REFIN 引脚和 VA 引脚之间的 ESD 二极管可能由于某种原因而损坏。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您是否有任何理由断开 ESD 二极管?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    原因可能很多。 从我的终点开始很难猜测 它可以是任何具有处理功能的物体、任何高电压暴露或超过绝对最大限制的物体。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Uttam。

    非常感谢。

    我明白了。

    此致。

    Kengo。