This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC 200MSPS 读取4个光电二极管电流

Guru**** 2753745 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840854/ddc112-ddc-200msps-read-4-photodiodes-currents

器件型号:DDC112

您好!  

我正在寻找一个具有电流输入的 ADC 来读取4个光电二极管电流并同时转换为数字输出。  

通过 USB 传输到 PC 的数字输出

我的转换速率要求为>=200MSPS、   

我发现 DDC112似乎勾选了除转换速度之外的所有框、除非它是这样吗?  

您还可以推荐其他 DDC 吗?   

或者、我更喜欢 TIA ->高速 ADC 来满足此转换速度要求。  

如果是、在这种情况下、您还会建议什么。  

非常感谢您的帮助  

此致  

CALLEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从这一点来看、我认为 TIA -> FDA -> ADC 更适合此处的转换速度要求、  

    与本 TI 设计中所示类似 、但具有更快的 ADC  

    除了更少的芯片数之外、DDC 还能为我带来哪些优势、可能还能为我提供分辨率?   

    请作出答复  

    CALLEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex、

    你完全是对的。 我想、如果您计划使用200MSPS ADC、这是因为您的信号带宽非常大。 DDC 用于低频信号(KHz)。 因此、它们基本上不适用于您的应用。 正如您所说的、它们用于需要更高动态范围和集成度的应用。 (确切地说、您的应用可能还需要动态范围和集成、但没有什么可以实现20b/200MSPS 的功能、因此您不得不放弃东西/使用更分立的解决方案...)

    因此、在您执行此操作时、我将介绍分立式 TIA 和 ADC。 如果您在选择器件时需要帮助、您可能需要在论坛上为这些人员发帖。 我将看到我是否可以从某人那里获得帮助、也可以向他们发送此帖子...

    此致、

    教育