This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:满标量程

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842087/ads8910b-full-scale-range

器件型号:ADS8910B

您好;

在 ADS8910B 数据表第22页上、您可以看到:

FSR=+/-Vref

我将其解释为:

FSR = Vref -(-Vref)= 2*Vref

这与第23页上的1LSB 公式相匹配

1LSB =(2*Vref)/(2^18)= Vref/2^17

现在、如果我将2.5V 基准电压连接到 REFIN (引脚3)并将 REFM 引脚接地、那么我将获得1LSB 电压、如下所示。  

如果 Vref = 2.5V、则1LSB = 19.07uV

我的理解是否正确? 请确认。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    是的、您回答正确。  使用2.5V 基准电压时、1LSB = 19.07uV。  请注意、您应遵循数据表中图103的参考部分、并在 REFBUFOUT 引脚上包含一个22uF + 0.1欧姆串联电阻器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith:非常感谢!