Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, ADS5402EVM
您好!
尝试打开 ADS5402 ADC 上的测试图形输出。 根据数据表、我只需要禁用 HP 模式(通过将0x8200写入寄存器0x01)、然后通过写入寄存器3C、3D 和3E 来设置图形。 但是、当我这么做时、我会在 ADC 输出上得到所有零。 有人能解释一下、我应该如何正确启用和禁用 ADS5402中的测试图形生成吗?
提前感谢
Igor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, ADS5402EVM
您好!
尝试打开 ADS5402 ADC 上的测试图形输出。 根据数据表、我只需要禁用 HP 模式(通过将0x8200写入寄存器0x01)、然后通过写入寄存器3C、3D 和3E 来设置图形。 但是、当我这么做时、我会在 ADC 输出上得到所有零。 有人能解释一下、我应该如何正确启用和禁用 ADS5402中的测试图形生成吗?
提前感谢
Igor
您好 Igor、
您能解释一下您说0x8200到0x01是什么意思吗? 然后、该数据会寻址吗?
请确保已按照数据表遵循上电序列、并且在写入器件时 R/W 位设置为"0"。
禁用 HP 模式(地址数据;0x01 0x00)后、必须写入所有三个测试模式寄存器。 对于全部为1的寄存器、您将按如下方式写入三个寄存器(地址数据):
0x3C 0xBFFC
0x3D 0x3FFC
0x3E 0x3FFC
此致、
Dan
您好 Igor、
确保 ADC 已复位。 除非存在共模电压(预期功能)、否则输出的数据应为全零。 在这种情况下、您应该会看到中量程电压(大约4096/2 ~= 2048个代码。 我在 ADS5402EVM 上看到2024年左右)。
我已验证以下写入操作将启用测试模式。
0x01 0x0002 #ENABLE HP1模式
0x01 0x0000 #Disable HP1模式
0x3C 0x8000 #ENABLE 自定义模式
现在、您可以写入0x3C、0x3D 和0x3E 以开始所需的模式。 在这里、我将启用所有一个。
0x3C 0xBFFC
0x3D 0x3FFC
0x3E 0x3FFC
在我的固件中、除了 MSB 之外、我看到所有其他位、因此我需要切换到偏移二进制数据输出以纠正这种情况。
0x01 0x0008
此致、
Dan