This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:是否有替代评估板的器件?

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1232, ADS1234, ADS1261, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828480/ads1232ref-is-there-an-alternate-to-the-evaluation-board

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: ADS1232ADS1234ADS1261ADS124S08

你(们)好

我总部位于英国、希望立即获得 ADS1232REF 评估板、但无法找到库存的英国供应商。  

我需要一个 ADC 来处理来自6线负载单元的数据、这是一种带有感应线的类型。 理想情况下、它能够处理4个这样的负载单元、但这是"最好的"。  是否有 ADS1232REF 的替代器件?

谢谢你

Ross  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    欢迎来到 E2E 论坛!  我想确保我完全理解您的需求。  您说"我需要一个可以处理来自6线制称重传感器的数据的 ADC "。  ADS1232是一款模数转换器、虽然器件内有一些滤波、但数字输出是模拟输入的表示。  任何处理、例如重量转换、都将由外部微处理器完成。  ADS1232REF 是一个有关整个系统如何工作的示例。

    您是否正在寻找即用型解决方案?  或者您是否正在寻找能够测量4个负载单元的 ADC?  ADS1234与 ADS1232非常相似、但具有四个输入通道、而 ADS1232仅为2个。  这些器件使用具有多路复用器输入的单个 ADC。  每个通道的周期时间读数可以很长、因为 ADC 具有 SINc4滤波器、这意味着在数字滤波器完全稳定之前、它将需要输入电压的四个完整转换。  因此、要循环使用 ADS1234上的所有4个通道、10sps 数据速率需要1.6秒(401ms * 4)、80sps 数据速率需要204ms (51ms * 4)。

    另一种可能的器件是 ADS1261。  该器件也是一款具有多路复用器输入的低噪声 ADC、但能够实现更快的数据速率。  第三种可能的器件是 ADS124S08。

    没有即用型解决方案。  甚至 ADS1232REF 也是演示评估模块。  在缩放模式下、输出仅可用于单个输入通道、并且在缩放模式下无法与 PC 进行通信。  只有板载 LCD 会显示结果。

    此致、

    Bob B