This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AFE4300EVM-PDK:PC 和 AFE4300EVM-PDK 之间的 USB 通信指令

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841764/compiler-afe4300evm-pdk-usb-communication-instruction-between-pc-and-afe4300evm-pdk

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想 通过   发送指令和在没有 GUI 程序的情况下接收数据来与 AFE4300EVM-PDK 通信。  如果可能、您能否向我展示串行命令、例如选择频率、开始测量等 非常感谢。

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?