This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370EVM:串行数据接口和 KC705之间的连接

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827800/adc16dx370evm-connection-between-serial-data-interface-and-kc705

器件型号:ADC16DX370EVM

您好,

 

我在 ADC16DX370EVM 的原理图中发现、当连接到 KC705 FMC 接口时、串行数据接口的极性相反。

 

那么、您能告诉我为什么吗?

 

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将仔细研究您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这是为了使这些信号在 ADC EVM 上的布线更容易。 FPGA 固件 具有 交换极性的选项、因此这通常不 是问题。

    此致、

    Jim