This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:我可以知道 ENOB、NFR DIFF 吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS125H02, ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840082/ads1261-may-i-to-know-the-enob-nfr-diff

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS125H02ADS125H01ADS115H02ADS115H01

你(们)好,先生

我想将 ADS1261用作 PLC AI 模块

您能告诉我 ENOB 和 ENR 之间的差异吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的发帖。

    通过"ENR"、您是否指的是"有效分辨率"?

    ENOB 的计算公式为(动态范围- 1.78)/6.02。

    有效分辨率的计算公式为 ln (FSR / VNRMS)/ln (2)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我 还调查了 ADI/AD4111、您是否有任何比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    下面是比较 AD4111和我们的24位高电压 Δ-Σ ADC ADS125H02的一些主要亮点

    1. ADS125H02提供高输入阻抗(1GΩ Ω)、可有效消除传感器负载导致的误差
    2. ADS125H02提供集成的低噪声 PGA (G=1/8:128),用于测量高电压输入(±10V)以及低电平处理信号(如热电偶(20-40mV)或 RTD)
    3. ADS125H02提供了额外的特性、例如用于传感器偏置的电流源(IDAC)、一个集成电压基准和 GPIO 引脚、使得这个 ADC 可被用作一个针对所有输入类型的简单平台解决方案
    4. 该器件系列还提供用于简单高压(±10V)测量的24位基本版本(ADS125H01)、以及每个的16位版本(ADS115H02和 ADS115H01)
    5. ADS125H02采用小型5x5mm QFN 封装

    我将通过电子邮件向您发送其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的一位产品营销工程师将通过离线方式与您联系、提供一些详细的比较信息。

    此致、