This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:Windows 上的自定义软件、用于从 EVM 和#39存储器收集数据

Guru**** 2904720 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828098/ddc264evm-custom-software-on-windows-to-collect-data-from-evm-s-memory

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

大家好、

我们希望实现定制软件、以便与7个 DDC264EVM 板进行通信并以 CSV 格式收集数据。

您能否向我们提供一份通过 USB 与 DDC264EVM 进行通信的协议文档、以执行和管理基本设置命令和从存储器保存数据?
首先要克服的是使用您的驱动器实现稳定的通信。

请告诉我。 提前感谢您。

此致
Giuseppe