This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:请帮助建议合适的器件来监控电压

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014-Q1, ADS1114-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842041/ads1014-q1-please-help-to-suggest-a-suitable-part-to-monitor-voltage

器件型号:ADS1014-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1114-Q1

大家好、

您能否帮助提出满足以下要求的解决方案?

需要监控电压9V~33V

2.分辨率0.01V (需要12位?)

精度为0.1V

4. I2C 接口

符合 AEC-Q100标准

非常感谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦



    ADS1014-Q1非常接近您进行此测量所需的器件。 但是、在如此高的范围(9V 至33V)下、您需要使用分压器来获得 ADC 范围内的输入。 因此、您将使用 ADC 范围的有限部分(小于12位)、除非您使用某种类型的仪表放大器来移动输入并将输入减小到 ADC 范围内。

    您可以使用 ADS1114-Q1、而不是使用仪表放大器。 该器件是 ADS1014-Q1的16位版本。 它具有相同的 I2C 接口。

    如果您使用分压器(1k/32k)、则输入电压范围为0.27V 至1V。 使用 ADC 的±1.024V 范围、您的输入将由超过20000个代码表示、这是超过14位的分辨率。

    增益误差最大值为0.15%时、您应低于0.1V 精度规格、分辨率应远低于0.01V。



    吴约瑟