This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8323EVM:ADS8323 EVM 测试基板和用户 GUI

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827912/ads8323evm-ads8323-evm-test-base-board-and-user-gui

器件型号:ADS8323EVM

大家好、  

我的客户在10年前将 ADS8323用于他们的应用。 现在、我们遇到了一些问题、需要使用 EVM 进行调试。  

我已应用 ADS8323 EVM、但没有基板信息。  http://www.ti.com/tool/ADS8323EVM

我想请您帮助确认5k 6k 接口板是否是可用于 ADS8323调试的基板?  

是否有任何用户 GUI 可用于告知 ADS8323采样结果? 我提出要求的原因是、我看到5k-6k 接口板中有一个 DSP、但在学习 C5000/6000之前、很难读取数据。  

http://www.ti.com/tool/5-6KINTERFACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    遗憾的是、当前没有与 ADS8323EVM 关联的软件或 GUI 环境。  在发布此电路板(2002年7月)时、我们仍然拥有"数据转换器插件工具"、该工具可与 Code Composer Studio 配合使用、直到版本3.3为止。  CCS 从此处开始采用基于 Eclipse 的代码结构、DCP 工具已停产。  5-6K 接口板是该设置的一部分、该设置使用了 TMS320C6711、TMS320C6713和 TMS320C5509 DSK 硬件。