This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5630:与基准电压相关的混淆

Guru**** 2507165 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841425/tlv5630-confusion-related-to-reference-voltage

器件型号:TLV5630

您好!

我们在 我们的应用中使用 TLV5630 (12位) DAC、并且会对基准电压的使用产生困惑。 我们计划将 REF 引脚用作输出、即内部生成的基准电压。 我们将 DVDD 和 AVDD 都连接到3.3V。

现在、根据数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5630.pdf)第3页、基准电压典型值为1.024V。 AVDD 为3V。 但是、请注意、我们提供的是3.3V。 AVDD 越高、对基准电压值的影响如何?

此外、在数据表的第4页上、对于基准输出、提到了两个值:低电平(1.024V)和高电平(2.048V)。 那么、这里到底要考虑什么基准电压?  

[参考

通过编程 CTRL0寄存器的 D2 (R1)和 D1 (R0)位(地址= 08h)、DAC 基准可由内部或外部提供。 如果一个外部基准源被应用于 REF 引脚、此器件必须被配置为通过将 R1和 R0设定为00或01来接受外部基准源。 如果将 R1和 R0设置为选择内部基准、则电压为1.024V (如果 R1和 R0 = 10)或2.048V (如果 R1和 R0 = 11)。 因此、内部基准可提供高达1mA 的电流。 它可用作外部系统基准。]

根据数据表说明和我们拥有的电流寄存器设置、我们看到电路板上的基准电压为~2.056V、这可能意味着基准电压为2.048V。  

我们对 AVDD 为3.3V 时应确切考虑的基准电压值感到有点困惑。

如果有任何不清楚的地方、请告诉我。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaitav、

    感谢您的查询。 基准电压由位 R0和 R1设置。 但是、建议将基准值小于 AVDD/2。 因此、3V 和5V 条件分别针对1.024V 和2.048V 的基准值进行了指定。 对于3.3V AVDD、应选择1.024V 的基准值。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的出色回答。 现在我更好地理解、并且还可以将数据表中有关当基准高于 AVDD/2时较大 DAC 代码饱和的注释相关联。 由于我们的 AVDD 为3.3V、并且已通过 R0和 R1位(11)将基准电压设置为2.048V、因此我们看到模拟输出电压在代码0xCFF 及更高时饱和、这意味着我们无法上升到0xFFF。

    虽然我知道最好将基准电压设置为1.024V、但如果我们继续使用2.048V 并保持在0xCFF 范围内、是否可以? 如果可能、我们可以避免重新处理我们已经完成的工作。  

    请告诉我。

    谢谢、此致、

    Kaitav Sapre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaitav、

    一切都很好。 只是您将丢失一些代码。 如果您的应用程序可以正常工作、则不会出现任何问题。

    此致、

    Uttam