This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:数字输出逻辑电平

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826076/ads8664-digital-output-logic-level

器件型号:ADS8664

各位专家、您好!

我对数字输出逻辑电平有疑问。

在 μA 表中、当 IO = 500 μ A 灌电流时、电压最大值为0.2×DVDD。

当 IO 值不同时、我想知道 Vol max 值。

您是否有 VOL-IOL 曲线的数据?

当 IO 小于500uA 时、我想知道电阻器值是否恒定。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    如果您有特殊的理由关心您的 IO 值、您能告诉我您感兴趣的 IO 值吗? 我确实认为这个500uA 是数字输出引脚可以驱动的最大电流、我也认为我们没有 VOL-IOL 之间的曲线、但我想在获得您的信息后与团队进行核实。 此外、您是否参考了负载电阻器?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    我想知道较低 n 通道和接地之间的电阻值是否恒定。 要知道这一点、需要 VOL-IOL 曲线。

    如果该电阻器值是恒定值、则 VOL 决定 VOL。 因此、我可以大致预期音量值。

    如果你能给我评论,我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    在咨询团队之前、我想与您确认您在这里展示的电路、这不是适用于 ADS8664器件的电路、对吧? 您在哪里(或哪个器件)获得了此电路? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    很抱歉、我的解释不好。

    这张图片来自 TI 的逻辑应用手册。

    我们讨论的输出是数字输出(CMOS)。

    也许它并不完全相同、但它基本上是相同的架构。 我粘贴了该图片。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    没问题。 我已经向我们的设计团队确认、"是的、对于给定的 AVDD 和 IO 电源、电阻将是固定的、可以将其建模为固定电阻、因此您可以计算系统中灌电流的 VOL 电平"。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回复。

    我知道我可以计算灌电流的电平。

    您是否有 VOL-IOL 曲线数据?

    如果可能、您可以与我分享吗?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    作为固定电阻、可以对电阻建模、您将能够计算给定灌电流的 VOL。 此外、特性数据在确认后无法共享。 感谢您的理解。

    此致、

    戴尔