This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568:ESD 分类

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840997/dac7568-esd-classification

器件型号:DAC7568

您好、E2E、

你好。

我们有一位客户询问 DAC7568的 ESD 分类和/或等级。  
数据表中未提供相关信息。 如果您能提供帮助、请感谢您的帮助。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的查询。 我正在进行内部检查。 我应该能够在星期一提供信息。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    很抱歉耽误你的时间。 请在下面找到详细信息:

    测试类型

    前提条件

    测试条件

    ESD - HBM

    0000

    2500 V

    ESD - MM

    0000

    200V

    ESD - CDM

    0000

    1000 V

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam