This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10位 SAR ADC 支持10个以上的 I2C 从地址?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1119, ADS1219, ADC101C021, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841892/10-bit-sar-adc-supporting-more-than-10-i2c-slave-address

主题中讨论的其他器件:ADS1119ADS1219ADC101C021TCA9546A

各位专家:

我们正在寻找支持10个以上 I2C 从地址的 ADC。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisao-San、您好!

    我能找到的唯一支持10个以上 I2C 地址的器件是 ADS1119 (16b)和 ADS1219 (24b)。  这些器件中的任何一个都将支持多达16个 I2C 地址。

    ADC101C021是一款10b 转换器、最多支持9个 I2C 地址、这可能更适合。  此外、TI 还有多个 I2C 总线开关、可将多个 I2C 器件连接到单个 I2C 主总线、例如 TCA9546A。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用