This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3222:ADC3222基本测试图形生成过程

Guru**** 2501315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827815/adc3222-adc3222-basic-test-pattern-generation-procedure

器件型号:ADC3222

您好!

我的客户在制作测试图案时卡住了。 请告诉我基本步骤吗? 他使用单线制、抖动已关闭。 他说、在将寄存器0Ah 设置为01h 后、他观察到了100000000000。 您是否提出了潜在原因? 他已经检查了寄存器06h。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    下面是我在评估模块上执行的在 CHA 上启用全零测试模式的过程。 对于不同的通道、可重复此操作、其各自的寄存器写入可在数据表的寄存器映射部分找到。

     0x06 0x02 #Enable 测试模式

    0x0A 0x10 #启用 CHA 上的所有零

    如果客户仍在 MSB 位置看到1、这可能是由于使用了数据格式(二进制补码)。

    要更改为偏移二进制、请写入以下地址和数据值

    0x09 0x01 #Data 格式更改为偏移二进制

    此致、

    Dan