This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDC 内以 dBFS 为单位的基本功率的解释

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828024/tsw14j57evm-interpretation-of-fundamental-power-in-dbfs-within-hsdc

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVM

你好

我设法将一些来自评估板的离线数据导入与 ADC12DJ3200EVM 连接的对象中。

我对 HSDC 在执行真实 FFT 后显示的参数(即"基金")有疑问。 dBFS"。  

该工具如何在不插入 ADC 模型的情况下计算基波的 dBFS (我无法在工具中放置任何 ADC 模型)?

感谢 ain 的支持

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    由于 FFT 是从捕获的代码派生出来的、因此位数将决定什么是满量程、例如2^14 = 16384代码、那么我们知道满量程信号0到16383的范围。 我们不需要输入电压基准是多少(或除采样频率之外的任何其他参数)、因为数据转换器已经为我们完成了这项工作。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    感谢您的解释。

    如果我正确理解、如果我有12位 ADC 的2048个峰峰值捕捉输出代码(4096个代码)、这意味着基频大约为-6dBFs、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、没错。

    20*log10 (2048/ 4096)=-6.02dBFS

    此致、

    Dan