This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:动态重新配置意味着

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841433/ads1293evm-on-the-fly-reconfiguration-meaning

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

您好!

我们正在使用 ADS1293EVM 并考虑配置:

要移动 fwd、我们需要了解 DS 第8.3.1节中提到的"动态重新配置"的含义。

详细而言、我们能否在器件采样时将 RLD 切换到任何通道

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    感谢您的发帖。

    是的、RLD 输出始终连接到 RLDOUT 引脚、也可以同时连接到6个 INx 引脚中的任何一个。 您可以在 ADC 转换时访问寄存器映射。 有关 RLD 放大器配置的更多详细信息、请参阅第8.3.12节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我还可以器件采样时即时切换 RLD。

    例如,假设 C = V1、R = V2、F = V3、N = V4:

    当我测量 C & F 时、我希望使用 R 作为 RLD、即 V1-V3、当我测量 C & R 时、我希望使用 F 作为 RLD、即 V1-V2、当我测量 C & N 时、我希望使用 R 或 F 作为 RLD、即 V1-V4。 目的是去除一个通常称为中性电极的额外电极、而不使用中性、则只能使用现有的有源电极创建 RLD。

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    下面的此原理图是否是您提出的建议?

    请记住、ADS1293是一款具有3个差分通道的同步采样器件。 6个单端输入中的任何一个都可以同时路由到任何通道的正或负。

    RLD 放大器输出也可同时应用于这些输入中的任何一个(IN1-IN6)。 根据上述说明、客户似乎计划在 F、R 和 N 电极(我的图中的 IN2、IN3和 IN4)之间交替使用 RLD 输出。

    当 RLD 连接到一个通道上的引脚时、其余通道不受影响。 例如、如果客户将 RLD 驱动到 IN2 (电极 F)、则通道1将测量 C-RLD。 通道2将保持为 C-R、通道3将保持为 C-N

    我预计的唯一延迟是当 RLD 切换到另一个输入时。 例如、如果 RLD 从 IN2更改为 IN3、通道1将返回 C-F、数字滤波器将需要很短的稳定时间(请参阅第8.3/8节)。  

    此致、