This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148数据表问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827698/ads1148-ads1148-datasheet-question

主题中讨论的其他器件:ADS1148ADS1248

对于 ADS1148、第72页、I double 公式38。 正确吗?

  1/(2π* CR_Diff *(RR1+RRRR2+RTD)。

 

我认为它应该是1/(2π* CR_Diff *(RR1+RRRRR2+REF)。 应使用 REF 代替 RTD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、


    您是正确的、公式38显示了基准引脚输入端的滤波器带宽、您可以看到使用 RREF 而不是 RRTD 的公式。 ADS1248数据表中也会出现类似的误差。

    感谢您发表这篇文章。 我将记录此错误、我们将在下次修订这些数据表时包含此更改。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    除了 Joe 所说的内容之外、本应用手册还可能对 http://www.ti.com/lit/an/sbaa201/sbaa201.pdf 有所帮助