This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:AMC1210EVM 软件存在问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1210MB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828041/amc1210mb-evm-problems-with-amc1210evm-software

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1210

您好、支持社区、

我必须使用 AMC1303 Δ-Σ 调制器和 AMC1210数字滤波器进行一些测量。

我已经检查了调制器本身。 我得到了我所期望的位流、因此它工作正常。

问题是、我无法在 GUI 上显示任何数据(来自 AMC1210 EVM 软件)。

在下图中、您可以看到我所做的调整。  

当我单击"Current Shunt Data"选项卡中的 Acquire 时、会显示"Firmware encountered an unexpected failure、please try again"(固件遇到意外故障、请重试)

我不知道我犯了什么错误。 有人知道我犯了什么错误吗?

非常感谢您的帮助!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当软件安装不正确、电路板未通电或操作系统不兼容时、通常会发生这种情况。  

    使用管理员权限进行安装、在完成安装之前插入主板以及不使用 Windows XP 等可能会导致问题。  

    您能在设备管理器中看到设备枚举吗?  

    如果您使用的是 XP,最好的解决方案是完全卸载所有内容并重新安装。  

    根据用户指南:

    3.软件

    AMC1210MB-EVM 评估程序是 AMC1210EVM 软件。 此程序使用 NI-VISATm客户端通过 USB 端口与硬件通信。 该程序目前仅在装有 Microsoft Windows XP 操作系统的 PC 上运行。 不支持 Windows Vista 和 Windows 7。

    如果您无法访问 Windows XP 计算机,并且没有时间绕过操作系统,则使用带有 SDFM 和较新 GUI 的 C2k 可能是可行的途径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    除了 Alex 的评论、AMC1303将在模式0、而不是模式1下运行。