This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:抽取功能和数据格式

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827997/adc12dj5200rf-decimation-feature-and-data-format

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、团队、

查看数据表中 有关 DDC 功能的信息 、会有点令人困惑。 通过查看 JMODE 21、22、23和24、根据数据表、数据似乎包含在1个八位位组(8位)中、其中包含 I 或 Q 和 OR 位。 但是、I 或 Q 的格式表明它们是15位值、OR 位使整个数据包成为16位值。 这似乎与表37第40页所示的情况相矛盾。

  • 您能澄清一下我们在上面提到的 JMODE 中看到的正确数据格式和矛盾吗?

我们还注意到表47和49中的同样问题。

谢谢

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    很抱歉造成混淆。   如表37至40所示、JMODE21至 JMODE24的通道模式  为2个八位位组(16位)宽、与表47和49相同。 我们将在  下一个数据表修订版中更新该表。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

      非常感谢您对此进行了说明。

    此致、

    Dhruva