This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:在 ADC 输入之前连接 ADS8688A EVM 的二阶滤波器时、直流信号采集中存在较大误差

Guru**** 2381390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, OPA2209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841196/ads8688a-large-error-exist-in-dc-signal-acquire-when-connect-the-2nd-order-filter-of-ads8688a-evm-before-adc-input

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件: OPA2209

尊敬的团队:

我正在测试我们的 ADS8688A EVM、我的输入信号是0V 至5V 的直流电压。

使用0~5.12V 的输入范围、

在  输入直流信号 和 ADC 输入引脚之间连接 OPA2209滤波器。 那么 ADC 输出误差会非常大:2V 直流输入电压、 ADC 输出1.698V、如下图所示。

以下是调试期间的一些测试结果。

J25的 A0+中的电压为2V 直流电压、但 J8引脚中的电压为1.69V、因此 ADC 输入引脚电压为1.69V。

因此、我认为2V 和1.69V ADC 输出之间的误差来自 OPA2209电路、但这只是一个二阶 LPF。

您能为我提供有关此问题的帮助吗? 谢谢!

此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复线程。

    请参阅



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个线程都没有得到有用的答案。 请帮助回答这两个问题中的一个。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于重复的帖子、我们对延迟回复和混淆表示歉意

    OPA2209是一款截止频率为22kHz 的二阶滤波器、因此直流输入应能够通过。

    以前是否对电路板上的元件进行过更改?

    该滤波器也可用于通道0-3。 您是否会测试此其他通道以查看直流输入是否也衰减?

    此致

    Cynthia