This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:输入和基准滤波

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827292/ads1261-input-and-reference-filtering

器件型号:ADS1261

到 Chris Hall

在您上次与我的通信 中、请参考 :ADS1261:斩波模式或交流激励模式、 您提供了一个链接 、tiduac1a 、用于解释斩波模式和交流激励模式之间的区别。  在该应用手册中、有一个指向 sbaa201的链接、sbaa201是一个有关输入和基准输入滤波以及该滤波的平衡的应用手册。  应用手册 sbaa201使用了 RTD 电路来说明两个滤波器之间平衡的重要性。  但是、我使用的是电桥而不是 RTD。  请参阅随附的 PDF、并告诉我是否正确定义了当前路径。  谢谢你。

e2e.ti.com/.../TI-RTD-Ratiometric-Measurements-and-Filtering-sbaa201.pdf

e2e.ti.com/.../Input-Filtering-for-Bridge-and-Reference.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我相信您的电流路径是正确的。 如果有疑问、您可以在 SPICE 中构建电路并测量从测试源流出的电流、以确定在每个节点上看到的等效阻抗。

    注意:当电桥匹配时、电桥的差分等效阻抗将为标称值3.5k 欧姆(适用于模拟输入和基准输入)。 因此、您可能可以对模拟和基准输入路径使用相同的滤波器组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    就差分电流路径和滤波而言、我认为输入和基准输入是固有平衡的。  电桥输入的共模电流也是固有的平衡。  如果+RR 和-RR 相等、基准输入的共模电流将不平衡。  这是我关心的问题。  共模滤波中的不平衡将导致噪声注入基准。  我的想法是正确的吗?  经过一些数学计算、我认为、如果我保持(+RR +-RR)=(+RB +-RB)、则会保持差分平衡。  然后、我可以 调节+RR 和-RR 的值以保持基准共模平衡。  如果您愿意、我可以向您发送数学运算。  我想知道你对此有何想法。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    以这种方式调整电阻器值没有任何问题...除了一些同事奇怪地看着您、还想知道原理图上的电阻器为什么不匹配。 ;)

    如果 ADC 中存在一些小输入偏置电流、则可以考虑调整共模电容值、而不是串联电阻。 这样、任何共模输入偏置电流都不会导致差分压降。

    如果您按照 SBAA201中的建议调整 Cdiff (差分滤波电容)、使其比 CCM (共模滤波电容)大10倍、则差分截止频率将会更低、并有助于衰减共模截止频率中出现的任何不匹配。 通常、这种情况就足够了、并且不必如此精确地匹配共模滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    输入偏置电流的要点。  我将对 ADC 的输入偏置电流进行一些研究。  如果我能找到一些可接受的解决方案、我会使用它。  如果没有、我将匹配电阻器并继续进行设计。  感谢大家的帮助。  这可以解决此问题。