This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:使用 LMF=411设置输出3GHz 信号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827678/dac38rf82evm-outputting-a-3-ghz-signal-using-a-lmf-411-setup

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

大家好、

我尝试使用 TSW14J57EVM 通过 DAC38RF82EVM 使用 LMF=411和 fdac=9000 MSPS 输出3GHz 信号。 我已经尝试使用片上 PLL 和 DAC38RF8x_LMF_411在该模式下运行、但未成功。 如果有人可以提供有关如何运行此模式的说明或设置、我们将不胜感激。

谢谢