This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ads1298rECGFE-PDK

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837533/ads1298recgfe-pdk-ads1298recgfe-pdk

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK

您好!

我能够从我编写的代码中收集所有通道(通道1除外)的 ECG 数据。 数据通过 SPI 协议收集。 通道2和3提供了正确的 ECG 数据、但通道4至8看起来不像 ECG。请指导我如何在所有通道上获得正确的 ECG。 请查找 Excel 工作表上绘制的通道3、4和5数据的附件。

谢谢、

Abhiranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    您能否提供任何其他信息、例如寄存器设置或原理图?  

    为何无法从通道1收集数据?  

    您能否提供布局图片?  

    很可能必须使用 RLD 来消除共模噪声。  

    此帖子可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/812233/3007929#3007929

    以及此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/sbaa188/sbaa188.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是完成的寄存器设置。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找 Excel 中绘制的通道1数据附件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    从提供的图片中、我不知道正在写入的寄存器是什么、但带有注释的寄存器除外。 您能否以我可以清楚解释的方式发布寄存器设置?

    您能提供我要求的其他东西吗?

    您能否正确地从信号发生器中读取已知信号、例如正弦波?  

    为什么关闭除1之外的所有通道?  

    目前、我建议关闭所有其他功能、例如导联脱落。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我正在做呼吸工作。 我可以在 GUI 中获得输出、我希望在示波器上看到相同的输出、所以您能告诉我应该从哪里获取输出引脚。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    此功能不可用。 请参阅数据表的引脚功能:NFBGA 封装部分以供参考。