This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:访问 JESD 数字页面中的寄存器21h 与 amp;22h 的 CH 位

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827050/ads54j66-ch-bit-to-access-register-21h-22h-in-jesd-digital-page

器件型号:ADS54J66

您好!

 

要访问 JESD 数字页面中的寄存器21h 和22h、应使用哪个 CH Value Soul、0或1?

以下是正确的?

 

要访问寄存器21h 中的位7:4、CH = 0。

要访问寄存器21h 中的位3:0、CH = 1。

要访问寄存器22h 中的位3:2、CH = 0。

要访问寄存器22h 中的位1:0、CH = 1。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    我们将详细了解您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    对于正常操作、 地址0x21和0x22都应将数据值 设置为0x00。  如果用户需要交换通道或反转 JESD 输出、他们将根据数据表中的说明设置这些寄存器。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    例如、如果客户想要更换 A/B 和 C&B、他们是否需要按如下方式写入两次寄存器?

     

    6021h、A0h

    7021h、0Ah

     

    客户不能按如下方式同时写入寄存器?

     

    6021h、aa.

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    我刚刚尝试写入6021h aah、这个工作正常。 数据从 A & B 和 C & D 交换

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答。

     

    让我再确认一件事。

     

    无论广播模式是否被禁用、6021h AAh 是否正常工作?

    您是否尝试禁用广播模式的6021h AAh?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在广播模式下执行了此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    如果禁用广播模式该怎么办?

    禁用广播是否会使结果不同?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用广播不会产生影响。 我仍然能够用一个写入交换通道。