This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:ESD 等级

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945, ADS7947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827723/ads7947-esd-level

器件型号:ADS7947
主题中讨论的其他器件:ADS7945

您好、E2E、

美好的一天!

您知道 ADS7947SRTER 的 ESD 等级吗?

感谢您的一贯支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7945系列器件(包括 ADS7947)的 ESD 额定值如下所示:

    HBM:2.5kV

    CDM:1kV

    MM: 150V