This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08060EVM:获得数字输出值#39;t CHANGE

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827701/adc08060evm-digital-output-value-won-t-change

器件型号:ADC08060EVM

你(们)好  我有一个 ADC08060EVM 连接到 TSW1400。  一切似乎都正常(高速数据转换器报告值)、但我无法更改 ADC 输出值。  将 ADC 上的 JP8和 JP9设置为引脚1-2意味着我得到的输出为121-122、如果我将分流器设置为引脚2-3、我得到 89 -两者都对应、大约电压为1.05V。  这与模拟输入电压无关-即使我将输入连接到 GND、数字输出也保持恒定。

当我说常量时、当输入未接地时、我可以产生一些噪声、但除了噪声之外、我不会得到任何移动。

我对 ADC 的经验很小、因此很可能我会做一些愚蠢的事情、但我认为如果我将输入接地、那么 ADC 代码将大约为0。  这是 naïve μ s 吗?

欢迎您提出任何建议。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    最初、我会将 JP8和 JP9保留在其默认条件(1-2)中、因为这些设置会设置 ADC 的满量程输入范围。

    您是否在模拟输入(VIN)处应用交流或直流信号以更改输出代码? 此 EVM 旨在适应交流输入信号、因此如果尝试使用直流输入信号、则需要执行一些工作。

    在输入 SMA (J6)后面直接有一个串联电容器(C24)、因此直流信号将被阻断。 因此、如果您在 R24处安装0欧姆电阻器、直流电将有一条连接 VIN 引脚的路径。

    在绕过电容器 C24的情况下、您还需要移除 R17和 R23、因为这些电阻器将+3VDC 分压以为输入交流信号(您看到的~1.1VDC)提供直流偏置/中点。  

    这些模式应允许将直流信号施加到模拟输入。

    e2e.ti.com/.../2654.ADC08060_5F00_ADC08100_5F00_ADC08200_2D00_SCH_5F00_A.pdf

    此致、

    Dan