This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:未生成所需的时钟

Guru**** 2983210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840178/dac34h84evm-not-generating-required-clock

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005、 DAC34H84
你(们)好
我想通过 Xilinx FMC 适配器以最大1.25 GSA/s 的速度使用 DAC34H84 EVM。 我使用 CDCE62005来生成 DACCLK。 DACCLK 的当前配置已连接。
在我的当前配置中、我将得到大约384MHz 的 Y3:FPGACLK、其中分频器值设置为2。 当我将分频器值设置为1时、时钟消失。  
我还尝试更改了环路滤波器值、但没有使用。
CDCE62005时钟配置应该是什么、才能实现1.25 GSA/s 的最大采样率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 CDCE62005的专家。 您需要联系时钟/计时产品支持以了解更多详细信息。 CDCE62005的 VCO 不支持1.25GSPS 的任何倍数、因此、您需要使用外部时钟模式来测试1.25GSPS 模式

    如果您愿意、我们提供了一些用于983.04MSPS 评估的示例文件。 它们位于默认的 DAC348x EVM GUI 文件夹中:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released\DAC34H84\Example CDCE62005 PLL Configuration

    同样、有关 CDCE62005产品的更多问题、请联系时钟/计时产品支持。