This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:请求散热焊盘尺寸

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827640/ads1015-q1-request-thermal-pad-size

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015

尊敬的专家:

您可以与我分享散热焊盘尺寸吗?

客户需要此信息以进行封装。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    ADS1015-Q1仅采用 VSSOP 封装。 此封装没有散热焊盘。

    正如 Joseph 在另一个线程中提到的、目前只有 ADS1015 (非汽车版本)采用更小的 QFN 封装。

    此致、