This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDC 导入文件选项

Guru**** 2768065 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827099/tsw14j57evm-hsdc-import-file-option

器件型号:TSW14J57EVM

你好

我通过  HSDC 将一些 ADC 输出数据从 TSW14J57EVM 导出为.csv 文件。

我想"离线"评估这些数据、并将其导入到我的笔记本电脑上安装的 HSDC 上(不连接 EVM)。  

我能否在不连接到 EVM 的情况下直接在工具中导入数据?

我是否应该仔细考虑到一些特殊情况?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M同 化亚诺:

    是的、即使未连接电路板、您仍可以将数据导入 HSDC Pro。 导入数据时、HSDC 专业版将询问要导入的数据的通道数和数据位。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    非常感谢

    我将尝试一下、并相应地更新 TT。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要输入有效的 ADC 输出数据速率才能获得有效结果。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的提示。

    我设法解决了这个问题:-)

    据我所知、.CSV 文件包含 ADC 输出代码、但导入文件时、该工具会显示 与.CSV 文件中的值不同的代码。 之间是否有任何操作?

    提前感谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我已经弄清楚了。

    CSV 中有代码的二进制补码、不是吗?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。