This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:电压反馈放大器或电流反馈放大器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826451/lm324-voltage-feedback-amplifiers-or-current-feedback-amplifiers

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TLV2372

你(们)好

  我想知道 LM324PWR 和 TLV2732都是 电压反馈放大 器或电流反馈放大器?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    LM324是电压反馈放大器。

    我无法在 TI.com 上找到 TLV2732器件。 您确定这是您使用的器件型号吗?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    绝大多数运算放大器都是电压反馈、因此没有理由提及它。 任何电流反馈放大器都将清楚地说明这一事实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TLV2372

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      抱歉、我忘记添加 mcp6004

      ,、我 想知道 TLV2372和 mcp6004 都是电压反馈放大器吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    MCP6004和 TLV2372都是电压反馈运算放大器。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    抱歉!这是 TLV2372

    非常感谢!