This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:单极运行

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840723/ads8555-unipolar-operation

器件型号:ADS8555
主题中讨论的其他器件: ADS8586S

大家好、

 是否可以将 ADS8555输入作为单极运行、同时将 HVSS 保持在 AGND? 我的客户需要该器件的 SimSam 功能、但不需要负输入范围。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mihir Gupta65、

    应施加到 ADS8555的 HVSS 上的最大电压为-5V。 如果客户希望省电高压电源、可以使用 ADS8586S、这 是一款6通道16位同步采样 ADC、具有具有+5V 单电源的集成模拟前端、基本上无需使用外部放大器驱动该 ADC。 但是、如果输入信号范围仅为0至10V、它们将失去一半的动态范围。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的反馈。 遗憾的是、ADS8586S 速度不够快。 客户至少需要具有11个通道的400kSps。 对于不需要负电源轨的解决方案、您有什么建议吗?

    此致

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mihir、

    ADS8588H 可满足您的要求(每通道500kSPS 采样率、单个+5V 电源、每个器件8通道输入)。

    此致、

    戴尔