This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:在 ADC 输入之前使用 OPA2209电路时、ADS688EVM 在 ADC 输出中显示较大误差

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841250/ads8688-when-use-opa2209-circuit-before-adc-input-ads688evm-shows-large-error-in-adc-output

器件型号:ADS8688

尊敬的团队:

我正在测试 我们的 ADS8688A EVM、我的输入信号是0V 至5V 的直流电压。

使用0~5.12V 的输入范围、

在   输入直流信号 和 ADC 输入引脚之间连接 OPA2209滤波器。 那么 ADC 输出误差会非常大:2V 直流输入电压、 ADC 输出1.698V、如下图所示。

以下是调试期间的一些测试结果。

J25的 A0+中的电压为2V 直流电压、但 J8引脚中的电压为1.69V、因此 ADC 输入引脚电压为1.69V。

因此、我认为2V 和1.69V ADC 输出之间的误差来自 OPA2209 电路、但这只是一个二阶 LPF。

您能为我提供有关此问题的帮助吗? 谢谢!

顺便说一下、当我将 信号直接输入到 ADC 输入引脚时、没有太多误差。

此致

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    您是否在 J12和 J14上应用了外部高压电源(EXT_HVDD 和 EXT_HVSS)? 或者您是否仅使用 SDCC 卡的5V_SDCC?

    此致、

    戴尔