This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681:DAC5681+THS3215

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681, THS3215, THS3491, THS3217, THS3091, TIDA-00684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839127/dac5681-dac5681-ths3215

器件型号:DAC5681
主题中讨论的其他器件: THS3215THS3491THS3217THS3091TIDA-00684

我们正 处于使用 DAC5681和 THS3215设计基于零 IF 的发送器的设计阶段。

我们所需的输出频率范围为1MHz 至50MHz。

DAC 样本速率为122.88MSPS、且调制信号的信息带宽占48KHz。

我们希望使用 DAC5681和 THS3215的组合来生成发射信号。 我们希望该电路的输出电平为30dBm、以驱动具有50欧姆输入阻抗的下一个功率放大器级。

请建议我们是否可以继续进行此设计或其他任何建议。

请建议是否有适用于此应用的原理图和 HDL 驱动器等文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChRamakrishna、

    我们将对此进行研究、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ch:

    下面是讨论 DAC 与放大器连接的文档。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好!

    感谢您的支持。

    随附的文档较为通用、其中介绍了高速电流 DAC 与运算放大器之间的连接。

    技术输入有助于执行设计过程。

    不过、我们将研究采用 THS3215的特定芯片组 DAC5681。 无论采用这种组合、我们能否在1MHz 至50MHz 频率范围内实现30dBm 的输出功率。 我们需要的 THD 大约为60 dBC。 而 IMD 组件应在48kHz 的 TX 带宽内优于50dB。

    任何现成的电路(原理图)都更有用。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramakrishna、

    仅使用 THS3215就很难在1MHz 至50MHz 的频率范围内实现30dBm 的输出功率。 您必须使用 THS3491级联 THS3215的输出、才能将30dBm 的输出功率输出到50 Ω 负载。

    为了实现电路等目标、您可能需要查看以下 TI 参考设计。

    需要注意的一点是、DAC5681输出 CM 为1.8V、需要使用 THS3215将其正确降至0V。 由于您只关心大于1MHz 的频率、因此我认为您应该能够在 DAC 输出和 THS3215输入之间进行交流耦合、从而隔离两者之间的任何 CM 问题。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您的支持。 我们正在寻找 TI 的类似应用手册。

    我们将继续使用通道2配置(THS3217 + 2 X THS3091)配置、该配置能够生成高达50MHz 的输出频率。

    根据您的建议、为了阻断 DAC5681的 CM 输出、我们将在 DAC5681的 OUTA+和 OUTA--输出上分别使用100nF 的直流阻断电容器。 然后、我们将此输入馈送到500MHz 低通滤波器。

    2.根据 TIDA-00684、DAC 可提供30mA 满量程输出、而 DAC5681可提供20mA 满量程输出。 您的最终用户是否有任何使用 DAC5681以及 THS3217 + 2 X THS3091的注意事项或建议?

    3. 2 X THS3091的电源在应用程序中显示为 EXTV、并从外部供电。 我们计划在电路板上使用+5 V 和-5 V 电源,这将为 THS3217和2 X THS3091供电。 使用此配置时是否需要小心谨慎?

    此致