This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:确认驱动程序与 ADS7844E/2K5的兼容性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS7844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827243/ads7953-confirm-the-drivers-compatibility-with-ads7844e-2k5

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件: ADS7844

大家好、

我们的客户希望将 ADS7844E/2K5更改为16通道产品、并选择 ADS7953。
他们想确认 ADS7953的驱动程序是否与 ADS7844E/2K5兼容?

或者还有其他器 件具有16通道对应的 ADS7844E/2K5、以确保驱动器仍然兼容、并且只有通道种类才是唯一的变化。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需的输入驱动运算放大器在很大程度上取决于 ADC 运行的采样率。

    如果您计划以与 ADS7844设计的驱动程序相同的采样率运行 ADS7953、那么该驱动程序将是兼容的。

    但是、如果新 ADC 以更快的采样率运行、则需要重新访问输入驱动运算放大器。

    ADC 将使用的采样率是多少? 将使用多少个通道? 什么运算放大器驱动输入?

    此致

    Cynthia