This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775是否支持1.8V SPI?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827242/dac8775-will-dac8775-work-with-1-8v-spi

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: DAC81408

大家好、在 DAC8775的数据表中、对于逻辑高电平、数字输入的最小电压为2V、该 SPI 接口是否可以在1.8V 电压下工作?  如果不是、TI 是否制造了一个多通道且可输出+/-10V 且同时也低于10MSPS 的1.8V SPI DAC?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我不建议在<2V VIH 的条件下运行器件。  DAC8775的主要值是其自适应电源管理。  如果您只需要双极高压 DAC、请考虑使用 DAC81408。  该器件具有8个通道、可配置多种范围并支持1.8V 逻辑。

    谢谢、

    Paul